Προετοιμασία για εγκατάσταση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
για καλώδια
ή αγωγούς με
την πλάκα στυπιοθλίπτη
εγκατεστημένη
και μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
κοντά στο UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
- Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα.
- Αφαιρέστε
το επάνω κάλυμμα:
- Αφαιρέστε τις βίδες και περιστρέψτε το μπροστινό μέρος του επάνω καλύμματος προς τα επάνω.
- Σύρετε το επάνω κάλυμμα προς τα πίσω για να το αφαιρέσετε. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά του επάνω καλύμματος πρέπει να αποσυνδεθούν από τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. Αποσυνδέστε τους πόλους της μπαταρίας από το μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταρίας.
- Αφαιρέστε τις πίσω πλάκες στυπιοθλίπτη και τις πίσω πλάκες ψήκτρας από το UPS. Αυτές είναι για τη δρομολόγηση του καλωδίου σήματος.
- Εκτελέστε
μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
- Για εγκατάσταση χωρίς αγωγούς: Επανατοποθετήστε τις πλάκες ψήκτρας.
- Για εγκατάσταση με αγωγούς: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για αγωγούς, εγκαταστήστε τους αγωγούς και επονεγκαταστήστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
- Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV μέσω της αριστερής πίσω βούρτσας/πλάκας ψήκτρας και στο εσωτερικό του UPS.
- Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV μέσω της μεσαίας πίσω βούρτσας/πλάκας ψήκτρας και στο εσωτερικό του UPS.
- Περάστε τα εξωτερικά καλώδια επικοινωνίας που συνδέονται στο κουτί του ελεγκτή μέσω της δεξιάς πίσω βούρτσας/πλάκας ψήκτρας και μέσω του καναλιού καλωδίων προς τα εμπρός του UPS.
- Αφαιρέστε την πίσω πλάκα στυπιοθλίπτη από την πίσω πλευρά του UPS.
- Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον ισχύει.
- Αφαιρέστε τη δεξιά πίσω πλάκα για καλύτερη πρόσβαση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ