設置の準備
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに、ケーブルや電線管用の穴をドリルやパンチで開けないでください。また、UPS装置の近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- 前面パネルを取り外します。
- 上部カバーを取り外します。
- ネジを取り外し、上部カバーの前面を上に傾けます。
- 上部カバーを後方にスライドさせて取り外します。上部カバーの後部のタップは、UPS背面にあるスロットから取り外す必要があります。
- バッテリーカバーを取り外します。バッテリーモジュールの前面からバッテリー端子を取り外します。
- 背面の配線口カバーと背面のブラシプレートをUPSから取り外します。これは信号線を配線するためです。
- 次のいずれかを実行します。
- 電線管なしの設置の場合ブラシプレートを再度取り付けます。
- 電線管を使用した設置の場合配線口カバーに電線管用の穴を開け、配線口カバーを再度取り付けます。
- non-Class 2/non-SELVの信号線を左の背面ブラシプレート/配線口カバーから通して、UPSの内部に配線します。
- Class 2/SELVの信号線を中央の背面ブラシプレート/配線口カバーから通して、UPSの内部に配線します。
- コントローラーボックスに接続されている外部の通信ケーブルを右の背面ブラシプレート/配線口カバーとケーブルチャネルに通して、UPSの前面に配線します。
- UPSの左の背面から配線口カバーを取り外します。
- 配線口カバーに電源ケーブル/電線管用の穴を開けます。必要に応じて、電線管(付属していません)を取り付けます。
- 設置しやすいように右の背面プレートを取り外します。