Förbered för installation
![]() |
---|
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna
installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
- Ta bort frontpanelen.
- Ta av det övre skyddet:
- Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
- Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Pluggarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas från öppningarna på baksidan av UPS:en.
- Ta bort batterihöljet. Koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida.
- Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en. Dessa är för signalkabeldragning.
- Gör något av följande:
- För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
- För installation med kabelkanaler: Borra hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.
- Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
- Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den bakre mellersta borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
- Dra de externa kommunikationskablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS-enheten.
- Ta bort vänster genomföringsplatta från UPS-enhetens baksida.
- Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
- Ta bort den högra bakre plattan för enklare åtkomst.