990-5909B-006

Diagramas sinópticos

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
NOTA: El disyuntor de mantenimiento interno IMB* en el SAI no se puede utilizar con un armario de derivación de mantenimiento. El disyuntor de mantenimiento interno IMB* debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema SAI con suministro de red simple principal

Sistema SAI con suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?