990-5909B-012

Diagrammes en ligne

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
MBB Disjoncteur du bypass de maintenance
IMB Disjoncteur de maintenance interne
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
NOTE: Le disjoncteur de maintenance interne IMB* de l'ASI ne peut pas être utilisé avec une armoire de bypass de maintenance et le disjoncteur de maintenance interne IMB doit être cadenassé en position ouverte.

Système d'ASI à alimentation secteur simple

Système d'ASI à alimentation secteur double

Code QR pour cette page

Contenu utile ?