990-6264E-023

Montere de bakre forankringsbeslagene

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La UPS-systemet være tildekket mens du lager forankringshull, for å forhindre at støv og andre ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for vipping
Alle bakre og fremre forankringsbeslag må være montert.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
  1. Bruk det bakre forankringsbeslaget som var festet på baksiden av I/U-kabinettet. Fest platen fra installasjonssett 0H-9385 på høyre side av bakre forankringsbeslag på I/U-kabinettet. Legg merke til hvordan platen er plasser (se tegningen).
  2. Plasser de bakre forankringsbeslagene for I/U-kabinettet og strømkabinettene på det endelige monteringsstedet.
  3. Kople sammen de bakre forankringsbeslagene med de medfølgende skruene og boltene.
  4. Marker plasseringen av hullene.
  5. Bor forankringshull i henhold til gjeldende nasjonale og lokale krav.
  6. Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet. Bolter medfølger ikke.
  7. Bruk vater for å sjekke at de bakre forankringsbeslagene er i vater. Bruk de medfølgende passkivene til å justere dem etter behov.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?