990-6264H-018

背面固定用金具の取り付け

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
システムへの粉塵や導電性粒子の侵入を防ぐため、固定用の穴を開けている間はUPSシステムのカバーを付けたままにしておいてください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
警告
傾斜の危険
すべての背面固定用金具と前面固定用金具を取り付ける必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. I/Oキャビネットの背面に取り付けられている背面固定用金具を使用します。設置キット0H-9385にあるプレートをI/Oキャビネットの背面固定用金具の右側に固定します。プレートの方向に注意してください。
  2. 最終設置場所で、I/Oキャビネットおよびパワーキャビネットに背面固定用金具を取り付けます。
  3. 付属のネジとボルトを使用して背面固定用金具を相互接続します。
  4. 穴の位置に印を付けます。
  5. 該当する国と地域の法規に従って固定用の穴を開けます。
  6. 背面固定用金具を床に取り付けます。ボルトは同梱されていません。
  7. 水平器を使用して、背面固定用金具が水平になっていることを確認します。必要に応じて、付属の詰め板を入れて水平にします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?