990-6264H-017

Montaggio delle staffe di ancoraggio posteriori

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tenere coperto il sistema UPS mentre si praticano i fori di ancoraggio per impedire che polvere e altre particelle conduttrici penetrino nel sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
Pericolo di ribaltamento
Installare tutte le staffe di ancoraggio posteriori e anteriori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Utilizzare la staffa di ancoraggio posteriore fissata sulla parte posteriore dell'armadio I/O. Fissare la piastra fornita con il kit di montaggio 0H-9385 al lato destro della staffa di ancoraggio posteriore dell'armadio I/O. Fare attenzione al verso della piastra.
  2. Posizionare le staffe di ancoraggio posteriori per l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza nell'area di montaggio finale.
  3. Collegare fra loro le staffe di ancoraggio posteriori utilizzando le viti e i bulloni in dotazione.
  4. Contrassegnare la posizione dei fori.
  5. Praticare i fori di ancoraggio in base alle normative nazionali e locali.
  6. Fissare le staffe di ancoraggio posteriori al pavimento. I bulloni non vengono forniti.
  7. Per garantire la messa in piano delle staffe di ancoraggio, utilizzare una livella a bolla. Se necessario, utilizzare i tasselli di livellamento forniti in dotazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?