990-6264G-025

Podłączenie kabli zasilających w systemie 380/400/415/440 V

  1. Tylko przy montażu z połączeniem neutralnym: Usuń płytę leksanową z szynoprzewodów N.
  2. Stosowane tylko w systemach TNC:
    1. Wyjmij kabel złączowy między zaciskiem N na styczniku łączącym i szynoprzewodzie N.
    2. Odłącz kabel złączowy od zacisku E na styczniku łączącym podłącz go do szynoprzewodu N.
  3. Stosowane tylko w 4-przewodowych systemach IT:
    1. Wyjmij kabel złączowy między zaciskiem N na styczniku łączącym i szynoprzewodzie N.
    2. Wyjmij kabel złączowy między zaciskiem E i szynoprzewodem PE.
    3. Podłącz zewnętrzną impedancję między szynoprzewodem PE a szynoprzewodem N.
  4. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / szynę PE do szyny PE.
  5. Podłącz kable wejścia.
  6. Stosowane tylko w systemach o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
  7. Podłącz kable wyjścia.
  8. Podłącz kable DC do szynoprzewodów baterii+ i baterii-.
  9. Dla systemów bez wewnętrznego wyłącznika prądu zwrotnego BF2: Przymocuj dostarczone plastikowe elementy mocujące do kabli obejścia w czterech miejscach, w odstępach co 30 cm. Zaciśnij uchwyty na kablach obejścia, aby ścisnąć je razem.
  10. Dla systemów bez wewnętrznego wyłącznika prądu zwrotnego BF2: Przymocuj dostarczone plastikowe elementy mocujące do kabli wyjścia w dwóch miejscach, w odstępach co 30 cm. Zaciśnij uchwyty na kablach wyjścia, aby ścisnąć je razem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?