990-6264H-018

380/400/415/440 Vシステムにおける電源ケーブル接続

  1. 中性線接続を使用した設置のみに適用:Nバスバーからレキサンプレートを取り外します。
  2. TNCシステムの場合のみ:
    1. ボンディング電磁接触器のN端子とNバスバー間のジャンパーケーブルを取り外します。
    2. ボンディング電磁接触器のE端子からジャンパーケーブルを取り外し、Nバスバーに接続します。
  3. 4線のITシステムのみに適用:
    1. ボンディング電磁接触器のN端子とNバスバー間のジャンパーケーブルを取り外します。
    2. E端子とPEバスバー間のジャンパーケーブルを取り外します。
    3. PEバスバーとNバスバーを外部インピーダンスで接続します。
  4. 機器の接地導体/PEをPEバスバーに接続します。
  5. 入力ケーブルを接続します。
  6. 2系統主電源システムの場合のみ:バイパスケーブルを接続します。
  7. 出力ケーブルを接続します。
  8. DCケーブルをバッテリー+バスバーとバッテリー–バスバーに接続します。
  9. バックフィード遮断装置BF2が内蔵されていないシステムの場合:バイパスケーブルに付属のプラスチック製ケーブルタイを30cm間隔で4ヶ所固定します。ケーブルタイをバイパスケーブルに合わせて調整し、しっかりと固定します。
  10. バックフィード遮断装置BF2が内蔵されていないシステムの場合:出力ケーブルに付属のプラスチック製ケーブルタイを30cm間隔で2ヶ所固定します。ケーブルタイを出力ケーブルに合わせて調整し、しっかりと固定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?