990-6264H-007

Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας σε σύστημα 380/400/415/440 V

  1. Ισχύει μόνο για εγκαταστάσεις με ουδέτερη σύνδεση: Αφαιρέστε την πλάκα lexan από τους αγωγούς N.
  2. Ισχύει μόνο σε συστήματα TNC:
    1. Αφαιρέστε το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα μεταξύ του ακροδέκτη N του επαφέα σύνδεσης και του αγωγού N
    2. Αποσυνδέστε το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα από το τερματικό Ε του επαφέα σύνδεσης και συνδέστε στον αγωγόN
  3. Ισχύει μόνο για συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής 4 καλωδίων:
    1. Αφαιρέστε το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα μεταξύ του τερματικού Ν του επαφέα σύνδεσης και του αγωγού Ν.
    2. Αφαιρέστε το καλώδιο βραχυκυκλωτήρα μεταξύ του τερματικού Ε και του αγωγού PE.
    3. Συνδέστε την εξωτερική σύνθετη αντίσταση μεταξύ του αγωγού PE και του αγωγού Ν.
  4. Συνδέστε τον αγωγό γείωσης εξοπλισμού/PE στον αγωγό γείωσης προστασίας PE.
  5. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
  6. Ισχύει μόνο σε συστήματα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης.
  7. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
  8. Συνδέστε τα καλώδια DC στους αγωγούς + και - της μπαταρίας.
  9. Για συστήματα χωρίς εσωτερική διάταξη αποσύνδεσης ανατροφοδότησης BF2: Στερεώστε τους παρεχόμενους πλαστικούς συνδετήρες στα καλώδια παράκαμψης σε τέσσερα σημεία ανά 30 cm. Ρυθμίστε τους συνδετήρες στα καλώδια παράκαμψης έτσι ώστε να είναι καλά στερεωμένοι μεταξύ τους.
  10. Για συστήματα χωρίς εσωτερική διάταξη αποσύνδεσης ανατροφοδότησης BF2: Στερεώστε τους παρεχόμενους πλαστικούς συνδετήρες στα καλώδια εξόδου σε δύο σημεία ανά 30 cm. Ρυθμίστε τους συνδετήρες στα καλώδια εξόδου έτσι ώστε να είναι καλά στερεωμένοι μεταξύ τους.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;