990-5810D-024

Conexão do desligamento de emergência (EPO, Emergency Power Off)

Não conecte nenhum circuito ao bloco de terminal EPO a menos que seja possível comprovar se o circuito é de classe 2/SELV.

Todos os circuitos ligados devem ter a mesma referência 0 V.

  1. Abra a porta para que os cabos não fiquem muito esticados.
  2. Passe os cabos provindos do EPO pela entrada superior ou inferior do gabinete de E/S até os terminais EPO J4936–J4938 no 0P647, conforme mostrado em Prepare o gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada superior de cabos e Preparação do gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada inferior de cabos.
  3. Conecte o EPO do edifício de acordo com uma das opções abaixo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?