990-6264F-022

De stroomkabels aansluiten in een 380/400/415/440 V-systeem

  1. Alleen van toepassing op installaties met een nulverbinding: verwijder de lexanplaat van de N-busbars.
  2. Alleen van toepassing op TNC-systemen:
    1. Verwijder de jumperkabel tussen de N-aansluitklem op het verbindingsrelais en de N-busbar.
    2. Koppel de jumperkabel los van de E-aansluitklem op het verbindingsrelais en sluit deze op de N-busbar aan.
  3. Alleen van toepassing op vierdraads-IT-systemen:
    1. Verwijder de jumperkabel tussen de N-aansluitklem op het verbindingsrelais en de N-busbar.
    2. Verwijder de jumperkabel tussen de E-aansluitklem en de PE-busbar.
    3. Sluit een externe impedantie aan tussen de PE-busbar en de N-busbar.
  4. Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE aan op de PE-busbar.
  5. Sluit de ingangskabels aan.
  6. Alleen van toepassing op systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
  7. Sluit de uitgangskabels aan.
  8. Sluit de DC-kabels aan op de busbars van batterij + en batterij -.
  9. Voor systemen zonder interne terugvoedingsschakelaar BF2: Bevestig de meegeleverde plastic bevestigingsmiddelen op de bypasskabels op vier plaatsen met een tussenruimte van 30 cm. Pas de bevestigingsmiddelen aan de bypasskabels aan, zodat ze goed aan elkaar vastzitten.
  10. Voor systemen zonder interne terugvoedingsschakelaar BF2: Bevestig de meegeleverde plastic bevestigingsmiddelen op de uitgangskabels op twee plaatsen met een tussenruimte van 30 cm. Pas de bevestigingsmiddelen aan de uitgangskabels aan, zodat ze goed aan elkaar vastzitten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?