990-6264F-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380/400/415/440 V

  1. Applicabile solo alle installazioni con collegamento del neutro: Rimuovere la piastra in lexan dalle sbarre N.
  2. Applicabile solo ai sistemi TNC:
    1. Rimuovere il cavo del ponticello tra il connettore N sul contattore di collegamento e la sbarra N.
    2. Disconnettere il cavo del ponticello dal connettore E sul contattore di collegamento e connetterlo alla sbarra N.
  3. Applicabile solo ai sistemi IT a 4 fili:
    1. Rimuovere il cavo del ponticello tra il connettore N sul contattore di collegamento e la sbarra N.
    2. Rimuovere il cavo del ponticello tra il connettore E e la sbarra PE.
    3. Collegare un'impedenza esterna tra la sbarra PE e la sbarra N.
  4. Collegare il conduttore di messa a terra/PE dell'apparecchiatura alla sbarra PE.
  5. Collegare i cavi di ingresso.
  6. Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
  7. Collegare i cavi di uscita.
  8. Collegare i cavi CC alle sbarre batteria+ e batteria-.
  9. Per i sistemi senza interruttore di alimentazione di ritorno interno BF2: Fissare i dispositivi di fissaggio in plastica forniti sui cavi di bypass in quattro punti a intervalli di 30 cm. Regolare gli elementi di fissaggio ai cavi di bypass in modo che siano ben saldi.
  10. Per i sistemi senza interruttore di alimentazione di ritorno interno BF2: Fissare i dispositivi di fissaggio in plastica forniti sui cavi di uscita in due punti a intervalli di 30 cm. Regolare gli elementi di fissaggio ai cavi di uscita in modo che siano ben saldi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?