990-6264F-034

Güç Kablolarını 380/400/415/440 V Sistemine Bağlama

  1. Yalnızca nötr bağlantılı kurulumlar için geçerlidir: Lexan plakasını N baralarından çıkarın.
  2. Sadece TNC sistemleri için geçerlidir:
    1. Bağlantı kontaktörü üzerindeki N terminali ile N barası arasındaki bağlantı kablosunu çıkarın.
    2. Aktarma kablosunu bağlama kontaktörü üzerindeki E terminalinden ayırın ve N barasına bağlayın.
  3. Yalnızca 4 kablolu IT sistemleri için geçerlidir:
    1. Bağlantı kontaktörü üzerindeki N terminali ile N barası arasındaki bağlantı kablosunu çıkarın.
    2. E terminali ile PE barası arasındaki köprü kablosunu çıkarın.
    3. PE barası ile N barası arasına harici bir empedans bağlayın.
  4. Ekipman toprak hattı iletkenini/PE'yi PE barasına bağlayın.
  5. Giriş kablolarını bağlayın
  6. Sadece Giriş ve Bypass Ayrı Girişli şebeke sistemleri için geçerlidir. Bypass kablolarını bağlayın
  7. Çıkış kablolarını bağlayın
  8. DC kablolarını akü + ve akü baralarına bağlayın.
  9. BF2 dahili geri besleme kesicisi olmayan sistemler için: Verilen plastik bağlantı elemanlarını bypass kablolarına 30 cm aralıklarla dört yerden sabitleyin. Bypass kablolarının sıkıca birbirlerine oturtulması için, bağlantı elemanlarını güç kablolarına ayarlayın.
  10. BF2 dahili geri besleme kesicisi olmayan sistemler için: Sağlanan plastik bağlantı elemanlarını çıkış kablolarına 30 cm aralıklarla iki yerden sabitleyin. Çıkış kablolarının sıkıca birbirlerine oturtulması için, bağlantı elemanlarını güç kablolarına ayarlayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.