Ausschalt-Zähler zurücksetzen

Der Ausschalt-Zähler erfasst, wie oft das Messgerät abgeschaltet worden ist.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ausschalt-Zähler zurückzusetzen:
  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 3 (PM0dE3).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein: Wählen Sie mit der Taste jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Taste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt. Das Standardkennwort lautet 0000.
  4. Navigieren Sie zur LCD-Seite für den Ausschalt-Zähler (PWEr C xxxx).
  5. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, halten Sie für die Rücksetzung die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn der Ausschalt-Zähler (PWEr C xxxx) zurückgesetzt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?