Bildlaufzeit einrichten

  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 2 (PM0dE2).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur LCD-Seite für die Durchlaufzeit (RT xx).
  4. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  5. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie den neuen Wert aus einem Bereich von 1–30 Sekunden aus.
  6. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Durchlaufzeit zu bestätigen.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?