Remise à zéro du compteur de mises hors tension

Le compteur de mises hors tension enregistre le nombre de fois que l’appareil a été éteint.
Pour remettre à zéro le compteur de mises hors tension, procédez comme suit :
  1. Faites défiler avec le bouton en mode programmation 3 (PM0dE3).
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres : faites défiler avec le bouton et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre. Le mot de passe par défaut est 0000.
  4. Faites défiler jusqu’à la page du compteur de mises hors tension (PWEr C xxxx).
  5. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour remettre à zéro.
  7. L’écran affiche OK lorsque le compteur de mises hors tension (PWEr C xxxx) est remis à zéro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?