Modbus-ID einrichten

Die Modbus-ID kann auf einen Wert zwischen 001 und 247 eingestellt werden. Die Standard-Modbus-ID lautet 001.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Modbus-ID zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 2 (PM0dE2).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur LCD-Seite für die Modbus-ID (MOd Id xxx).
  4. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  5. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie 3 Ziffern aus (001–247).
  6. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Taste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?