Baudrate einrichten

Die Modbus-Baudrate kann auf einen Wert zwischen 1200 und 9600 eingestellt werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Baudrate zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit der Taste zu Programmiermodus 3 (PM0dE3).
  2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein: Wählen Sie mit der Taste jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Taste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt. Das Standardkennwort lautet 0000.
  4. Navigieren Sie zur LCD-Seite für die Baudrate (M bAud xxxx).
  5. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie 9600/4800/2400/1200 aus.
  7. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  8. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?