Configuration de l’ID Modbus

L’ID Modbus peut être réglé de 001 à 247. L’ID Modbus par défaut est 001.
Pour changer l’ID Modbus, procédez comme suit :
  1. Faites défiler avec le bouton en mode programmation 2 (PM0dE2).
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Faites défiler jusqu’à l’ID Modbus (MOd Id xxx).
  4. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  5. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 3 chiffres (001-247).
  6. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  7. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?