Configuration de la vitesse de transmission

La vitesse de transmission Modbus peut être réglée de 1200 à 9600.
Pour changer le vitesse de transmission, procédez comme suit :
  1. Faites défiler avec le bouton en mode programmation 3 (PM0dE3).
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres : faites défiler avec le bouton et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre. Le mot de passe par défaut est 0000.
  4. Faites défiler jusqu’à la page de vitesse de transmission (M bAud xxxx).
  5. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 9600/4800/2400/1200.
  7. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?