PHA8599500-06

Système

Adresse Registre Action Dimensions Type Units Description

0x001E

31

R

20

UTF8

-

Nom de l’appareil

0x0032

51

R

20

UTF8

-

Modèle de compteur

0x0046

71

R

20

UTF8

-

Constructeur

0x005A

91

R

1

UInt16

-

Code de l’appareil

0x0082

131

R

2

UInt32

-

Numéro de série

0x0088

137

R

5

UTF8

-

Révision matérielle au format x.x.x (par exemple 1.0.0)

NOTE: Le premier chiffre indique la version majeure, le second la version mineure ; le troisième n’est généralement pas utilisé.

0x0665

1638

R

1

UInt16

-

Version actuelle du logiciel embarqué

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?