PHA8599300-06

System

Adresse Register Maßnahme Größe Art Einheit Beschreibung

0x001E

31

R

20

UTF8

Messgerätname

0x0032

51

R

20

UTF8

Messgerätmodell

0x0046

71

R

20

UTF8

Hersteller

0x005A

91

R

1

UInt16

Messgerätcode

0x0082

131

R

2

UInt32

Seriennummer

0x0088

137

R

5

UTF8

Hardware-Version im Format x.x.x (Beispiel: 1.0.0)

HINWEIS: Die erste Zahl ist die Major-Version, die zweite Zahl ist die Minor-Version und die dritte Zahl wird normalerweise nicht verwendet.

0x0665

1638

R

1

UInt16

Aktuelle Firmwareversion

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?