Sistema
| Indirizzo | Registro | Azione | Dimensioni | Tipo | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x001E |
31 |
L |
20 |
UTF8 |
- |
Nome contatore |
|
0x0032 |
51 |
L |
20 |
UTF8 |
- |
Modello contatore |
|
0x0046 |
71 |
L |
20 |
UTF8 |
- |
Produttore |
|
0x005A |
91 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Codice contatore |
|
0x0082 |
131 |
L |
2 |
UInt32 |
- |
Numero di serie |
|
0x0088 |
137 |
L |
5 |
UTF8 |
- |
Revisione hardware in formato x.x.x (es. 1.0.0) NOTA: Il primo
numero indica la versione principale, il secondo numero la versione
minore e il terzo numero non viene utilizzato.
|
|
0x0665 |
1638 |
L |
1 |
UInt16 |
- |
Versione del firmware attuale |