DOCA0005FR-15

Menu de configuration pour iEM3100 / iEM3110 / iEM3115 / iEM3310

 

A

iEM3110 / iEM3115 / iEM3310

 

B

iEM3110 / iEM3310

 

C

iEM3115

     

Section

Paramètre

Options

Description

Wiring

Type

  • 3PH3W
  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N

Sélectionnez le type de réseau électrique auquel l’appareil est raccordé.

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz.

Date
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310)

Date

DD-MMM-YYYY

Réglez la date courante selon le format indiqué.

Time
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310)

Time

hh:mm

Utilisez le format 24 heures pour régler l’heure.

Pulse Output
(iEM3110 / iEM3310)

Pulse Constant
(imp/kWh)

  • 100
  • 200
  • 1000
  • 1
  • 10
  • 20

Réglez les impulsions par kWh pour la sortie à impulsions.

Pulse Width
(ms)

  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

Réglez la largeur d’impulsion (temps ON).

Multi Tariffs
(iEM3115)

Control Mode

  • Disable
  • by Digital Input
  • by Internal Clock

Sélectionnez le mode de contrôle du tarif :

  • Disable : la fonction multi-tarif est désactivée.

  • by Digital Input : L’entrée logique est associée à la fonction multi-tarif. Un signal envoyé à l’entrée logique modifie le tarif actif.

  • by Internal Clock : l’horloge de l’appareil contrôle le tarif actif. Si vous réglez le paramètre « Control Mode » sur « Internal Clock », vous devez également configurer la planification. Spécifiez l’heure de début de chaque tarif (période tarifaire), dans le format 24 heures (de 00:00 à 23:59). L’heure de début du prochain tarif (période tarifaire) est l’heure de fin du tarif actuel. Par exemple, le début de T2 coïncide avec la fin de T1.

Contrast

Contrast

1…9

Augmentez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur.

Password
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310)

Password

0…9999

Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration et réinitialisations de l’appareil.

Reset Config

Reset Config

Les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut, hormis le mot de passe. L’appareil redémarre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?