DOCA0005FR-15

Caractéristiques mécaniques

Caractéristique

Valeurs

Mètres

Niveau de protection IP

Panneau avant

IP40

Séries iEM3100 / iEM3200 / iEM3300

Corps de l’appareil

IP20

Séries iEM3100 / iEM3200

Corps de l’appareil, à l’exception de la surface de câblage inférieure

IP20

Série iEM3300

Indice de tenue aux chocs

IK08

Séries iEM3100 / iEM3200 / iEM3300

Plage d’affichage d’énergie active

En kWh ou MWh jusqu’à 99999999 MWh

Série iEM3200

En kWh : 8 + 1 chiffre jusqu’à 99999999,9

Séries iEM3100 / iEM3300

Voyant LED à impulsions d’énergie

(jaune *)

500 imp/k(W/VAR)h

Série iEM3100

5000 imp/k(W/VAR)h sans tenir compte des rapports de transformateur

Série iEM3200

200 imp/k(W/VAR)h

Série iEM3300

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?