DOCA0005FR-15

Outil M-Bus pour l’affichage des données et la configuration de l’appareil

L’outil M-Bus fournit une interface utilisateur graphique permettant d’afficher les données et de configurer les paramètres de l’appareil. Pour obtenir l’outil, allez sur www.se.com, recherchez votre modèle d’appareil puis sélectionnez Téléchargements, ou contactez votre représentant Schneider Electric local.

Si vous accédez à un autre appareil sans fermer et rouvrir l’outil M-Bus, les champs affichés dans l’outil risquent de ne pas correspondre à l’appareil auquel vous accédez. Il se peut alors que l’outil M-Bus indique qu’un réglage a été modifié sans que le réglage sur l’appareil ne change réellement.

AVIS
PARAMÈTRES MATÉRIELS INEXACTS
Ne vous fiez pas aux informations de configuration affichées dans l’outil M-Bus pour déterminer si l’appareil associé est correctement configuré.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des paramètres matériels et données erronés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?