Mise en œuvre des communications LonWorks
- Fichier d’interface externe (XIF)Les variables et les propriétés de configuration de l’appareil sont documentées dans le fichier d’interface externe (XIF). Le fichier XIF est chargé sur l’appareil, à partir duquel votre logiciel LNS (LonWorks Network Services) peut le télécharger. Vous pouvez également télécharger le fichier XIF à partir de <span style="white-space: nowrap;">www.se.com</span> si vous devez ajouter manuellement le fichier XIF à votre logiciel.
- Plug-ins LonMakerLes plug-ins permettent de configurer l’appareil et de visualiser les données dans Echelon LonMaker.
- Voyants LED pour appareils LonWorksLes appareils LonWorks comportent deux voyants LED d’état LonWorks : le voyant LED de service rouge et le voyant LED de communication vert.
- Emplacement du bouton de service et Neuron IDLe bouton de service est situé sur le panneau avant. Appuyez sur ce bouton lorsque vous y êtes invité par le logiciel LNS afin d’identifier l’appareil sur votre réseau LonWorks.
- Types de variables réseau et propriétés de configuration
standard pour la lecture de donnéesLes sections suivantes décrivent les types de variable réseau standard (SNVT), les types de propriété de configuration standard (SCPT) et les types de propriété de configuration utilisateur (UCPT) auxquels vous pouvez accéder pour lire les données de l’appareil.
- Propriétés de configuration de l’appareilVous pouvez configurer l’appareil à l’aide des propriétés de configuration indiquées dans cette section. Il est toutefois recommandé d’utiliser le plug-in Echelon LonMaker si vous configurez l’appareil à l’aide des communications LonWorks.
- Plug-in Echelon LonMaker pour l’affichage des données
et la configuration de l’appareilLes informations de cette section supposent que vous disposez d’une connaissance approfondie de l’administration système à l’aide d’Echelon LonMaker.
Parent topic: Communications via LonWorks