DOCA0005FR-15

Menu de configuration pour iEM3250

Section

Paramètre

Options

Description

Wiring

Type

  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N
  • 3PH3W
  • 1PH4W Multi L-N

Sélectionnez le type de réseau électrique auquel l’appareil est raccordé.

VT

  • Direct-NoVT
  • Wye (3VTs)
  • Delta (2VTs)

Spécifiez le nombre de transformateurs de tension (TT) connectés au réseau électrique.

CT

  • 3CTs on I1, I2, I3
  • 1 CT on I1
  • 2 CTs on I1, I3

Spécifiez le nombre de transformateurs de courant (TC) connectés à l’appareil et les bornes auxquelles ils sont connectés.

CT & VT Ratio

CT Secondary

  • 1
  • 5

Spécifiez la taille du secondaire du TC, en ampères.

CT Primary

1 à 32767

Spécifiez la taille du primaire du TC, en ampères.

VT Secondary

  • 100
  • 110
  • 115
  • 120

Spécifiez la taille du secondaire du TT, en volts.

VT Primary

1 à 1000000

Spécifiez la taille du primaire du TT, en volts.

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz.

Date

Date

DD-MMM-YYYY

Réglez la date courante selon le format indiqué.

Time

Time

hh:mm

Réglez l’heure dans le format 24 heures.

Communication

Slave Address

1…247

Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication.

Baud Rate

  • 19200
  • 38400
  • 9600

Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication.

Parity

  • Even
  • Odd
  • None

Sélectionnez « None » si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.

NOTE: Nombre de bits d’arrêt = 1.

Contrast

Contrast

1…9

Augmentez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur.

Reset Config

Reset Config

Les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut, hormis le mot de passe. L’appareil redémarre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.