DOCA0005PT-15

Ferramenta M-Bus para exibição de dados e configuração do medidor

A ferramenta M-Bus fornece uma interface gráfica de usuário onde você pode visualizar os dados do medidor e definir as configurações do medidor. Para obter a ferramenta, acesse www.se.com e pesquise o modelo do seu medidor e selecione Downloads ou entre em contato com o representante local da Schneider Electric.

Se você acessar um medidor diferente sem fechar e reabrir a ferramenta M-Bus, os campos exibidos na ferramenta podem não corresponder ao dispositivo que você está acessando. A ferramenta M-Bus pode indicar que uma configuração foi alterada sem que a configuração no medidor realmente mudasse.

AVISO
CONFIGURAÇÕES DE DISPOSITIVO IMPRECISAS
Não confie nas informações de configuração exibidas na ferramenta M-Bus para determinar se o dispositivo associado está configurado corretamente.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar em configurações do dispositivo e resultados de dados imprecisos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?