DOCA0005ZH-15

用于数据显示和测量仪配置的 M-Bus 工具

M-Bus 工具提供了图形用户界面,您可以在其中查看测量仪数据并配置测量仪设置。要获得该工具,请转到 www.se.com 并搜索您的测量仪型号,然后选择“Downloads”(下载)或联系您当地的 Schneider Electric 代表。

如果您在不关闭并重新打开 M-Bus 工具的情况下访问其他测量仪,则该工具中显示的字段可能与您正在访问的设备不匹配。M-Bus 工具可能指示设置已更改,而测量仪上的设置实际上并未更改。

注意
设备设置不正确
不要依靠 M-Bus 工具中显示的配置信息来确定相关设备是否已正确配置。
不遵循这些说明可能会导致设备设置和数据结果不正确。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?