DOCA0005RU-15

Инструмент M-Bus для отображения данных и конфигурации измерителя

Инструмент M-Bus предлагает графический пользовательский интерфейс для просмотра данных измерителя и конфигурации его настроек. Для получения инструмента перейдите на www.se.com, выполните поиск по своей модели измерителя, а затем выберите «Загрузки», или обратитесь к местному представителю Schneider Electric.

Если вы использовали инструмент M-Bus для доступа к другому измерителю, то без его закрытия и повторного запуска отображаемые поля могут не соответствовать устройству, к которому осуществляется доступ. Инструмент M-Bus может указать на изменение параметра, в то время как на измерителе данный параметр не был изменен.

УВЕДОМЛЕНИЕ
НЕТОЧНЫЕ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
Не следует полагаться на сведения о конфигурации, отображаемые в инструменте M-Bus, чтобы определить правильность конфигурации связанного устройства.
Несоблюдение данных указаний может привести к неточным настройкам устройства и данным.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?