DOCA0005ES-15

Herramienta M-Bus para la visualización de datos y la configuración de la central de medida

La herramienta M-Bus ofrece una interfaz de usuario gráfica donde puede visualizar los datos de la central de medida y configurar los ajustes de la central de medida. Para obtener la herramienta, vaya a www.se.com y busque su modelo de central de medida; a continuación, seleccione Downloads. También puede ponerse en contacto con el representante de Schneider Electric más cercano.

Si accede a otra central de medida sin cerrar y volver a abrir la herramienta M-Bus, es posible que los campos mostrados en la herramienta no se correspondan con el dispositivo al que esté accediendo. Es posible que la herramienta M-Bus indique que se ha cambiado un ajuste sin que realmente haya cambiado el ajuste en la central de medida.

AVISO
AJUSTES DEL DISPOSITIVO INEXACTOS
No confíe en la información de configuración mostrada en la herramienta M-Bus para determinar si el dispositivo asociado está configurado correctamente.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar que los ajustes del dispositivo o los resultados de los datos sean inexactos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?