À propos de ce manuel
Champ d’application
Le terme « compteur » ou « appareil » employé dans ce manuel désigne indifféremment tous les modèles iEM3400 / iEM3500 . Toutes les différences entre modèles, notamment lorsqu’une caractéristique est spécifique à un modèle, sont indiquées dans la description correspondant à la référence produit.
Ce manuel ne fournit pas d’informations de configuration pour les fonctions avancées qui pourraient être utilisées par un utilisateur expert pour effectuer une configuration avancée. Il ne fournit pas non plus d’instructions pour incorporer les données de mesure ou effectuer la configuration de l’appareil à l’aide de systèmes ou de logiciel de gestion de l’énergie autres que ION Setup . ION Setup est un outil de configuration gratuit téléchargeable sur www.se.com .
Validité des informations
Numéro | Numéro |
---|---|
Fiche d’instructions iEM3455 / iEM3465 / iEM3555 / iEM3565 |
NHA61470 |
Fiche d’instructions iEM3455C1 / iEM3455C2 |
QGH3793201 |
Vous pouvez télécharger ces publications techniques et d’autres informations techniques depuis le site www.se.com .