Requête de commande
Le tableau ci-dessous décrit une requête de commande Modbus :
Numéro d’esclave |
Code de la fonction |
Bloc de commande |
CRC |
|
---|---|---|---|---|
Adresse de registre |
Description de la commande |
|||
1-247 |
16 |
5250 (jusqu’à 5374) |
La commande est composée d’un numéro de commande et d’un ensemble de paramètres. Voir la description détaillée de chaque commande dans la liste des commandes. NOTE: Tous les paramètres réservés peuvent être
considérés comme n’importe quelle valeur, par exemple
0.
|
Vérification |
Le résultat de la commande peut être obtenu par lecture des registres 5375 et 5376.
Le tableau ci-dessous décrit le résultat de la commande :
Adresse de registre |
Contenu |
Taille (Int16) |
Données (exemple) |
---|---|---|---|
5375 |
Numéro de commande demandé |
1 |
2008 (Réglage du tarif) |
5376 |
Résultat Codes de résultat de commande :
|
1 |
0 (Opération valide) |