7FR02-0438-14

Entrée logique

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

0x1C69

7274

R

1

UInt16

Mode de commande des entrées logiques :

  • 0 = Normal (état d’entrée)
  • 2 = Contrôle multi-tarif
  • 3 = Mesures d’entrée
  • 5 = Réinitialisation toutes énergies

0x22C8

8905

R

2

Binaire

État d’entrée logique (seul le bit 1 est utilisé) :

  • Bit 1 = 0, relais ouvert
  • Bit 1 = 1, relais fermé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?