7ES02-0438-14

Reloj interno

Característica

Valor

Tipo

Cristal de cuarzo

Alimentación de reserva mediante supercondensador

Error de hora

< 2,5 s/día (30 ppm) a 25 °C (77 °F)

Tiempo de alimentación de reserva

3 días a 25 °C (77 °F)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?