7ES02-0438-14

Descripción general de la comunicación Modbus

El protocolo Modbus RTU está disponible en los modelos de central de medida iEM3455 / iEM3555 .

La información de esta sección presupone que el usuario cuenta con conocimientos avanzados de la comunicación Modbus, de la red de comunicación y del sistema de alimentación a los que se encuentra conectada la central de medida.

Hay tres formas distintas de utilizar la comunicación Modbus:

  • Enviando comandos a través de la interfaz de comandos

  • Leyendo registros Modbus

  • Leyendo la identificación del dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?