7ES02-0438-14

Cableado del sistema de alimentación

iEM3455 / iEM3465 / iEM3555 / iEM3565

1PH

1PH2W L-N ≤ 240 V L-N

1PH2W L-L ≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH3W multi L-N 2LVCS ≤ 240 V L-N

1PH4W multi L-N 3LVCS ≤ 240 V L-N

3PH3W

1LVCS ≤ 480 V L-L

2LVCS ≤ 480 V L-L

3LVCS ≤ 480 V L-L

3PH3W

2VT, 1LVCS

2VT, 2LVCS

2VT, 3LVCS

3PH4W

1LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

2LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH4W

3VT, 1LVCS

3VT, 2LVCS

3VT, 3LVCS

Fusibles de 250 mA e interruptor de desconexión

LVCS con aislamiento con la capacidad nominal necesaria para la tensión de instalación y la categoría de instalación/medición

NOTA: LVCS hace referencia tanto a la bobina LVCT como a la bobina de Rogowski.

Fusibles del primario del TT e interruptor de desconexión

  • Indica el cableado de un sistema equilibrado
  • + indica cable blanco
  • - indica cable negro

Etiquete el mecanismo del circuito de desconexión del dispositivo con claridad e instálelo en una ubicación que esté al alcance del operario.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán tener la capacidad nominal necesaria para la tensión de la instalación y estar correctamente dimensionados para la intensidad de fallo disponible. Es necesario disponer de un fusible para el neutro si el neutro de la fuente no está conectado a tierra.

iEM3455C1 / iEM3455C2

3PH4W

3LVCT

Fusibles de 250 mA e interruptor de desconexión

LVCT con aislamiento con la capacidad nominal necesaria para la tensión de instalación y la categoría de instalación/medición

Fusibles del primario del TT e interruptor de desconexión

  • + indica cable blanco
  • - indica cable negro

Etiquete el mecanismo del circuito de desconexión del dispositivo con claridad e instálelo en una ubicación que esté al alcance del operario.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán tener la capacidad nominal necesaria para la tensión de la instalación y estar correctamente dimensionados para la intensidad de fallo disponible. Es necesario disponer de un fusible para el neutro si el neutro de la fuente no está conectado a tierra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?