7DE02-0406-04

Anwendungsbeispiel: Isolationsalarm mit IMD suchen, wenn Gerät und IMD an ein Kommunikationsnetzwerk angeschlossen sind

Sie können das Gerät verwenden, um den Isolationsalarm eines nicht geerdeten Stromnetzes zu suchen, wenn das IMD an ein Kommunikationsnetzwerk angeschlossen ist.

Das IMD wird von dem nicht geerdeten Stromnetz versorgt, das es überwacht. Das IMD ist am Neutralleiter (oder an einer Phase) und an der Erde angeschlossen. Das Gerät ist am Ringkernwandler angeschlossen. Die Ringkernwandler sind an den Netzkanälen angeschlossen.

Das IMD überwacht die Netzisolation. Das Gerät sucht den Kanal, auf dem der Isolationsfehler aufgetreten ist. IMD und Gerät werden über eine Modbus-Kommunikationsschnittstelle mit einem Überwachungsprogramm verbunden. Diese Anwendung kann auf Überwachungsprogramm-Ebene die folgenden Maßnahmen unterstützen:

  • Anzeige:

    • Produktstatus

    • Isolationsalarme von allen Kanälen (aktiv und quittiert)

    • Details der letzten 240 Ereignisse mit Zeitstempel *

    • Werte für Isolationswiderstand (R) und Ableitkapazität (C) für die Erstellung von Tabellen oder Kurven zur Überwachung dieser Werte in verschiedenen Zeiträumen *

  • Fernkonfiguration des Produkts: Alle Einstellungen können per Fernzugriff aufgerufen werden

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?