7DE02-0406-04

Modbus-Funktionen

Das Gerät unterstützt Modbus-Funktionscodes.
The following table is profiled. Check for profiling before editing.
Funktions-Code Funktionsbezeichnung
Dezimal Hexadezimal
3 0x03 Halteregister lesen *
4 0x04 Eingangsregister lesen *
6 0x06 Ein Halteregister schreiben
8 0x08 Diagnose-Modbus
16 0x10 Mehrere Register schreiben
43 / 14 0x2B / 0E Geräteidentifikation lesen
43 / 15 0x2B / 0F Datum/Uhrzeit abrufen
43 / 16 0x2B / 10 Datum/Uhrzeit einstellen

Anforderung Geräteidentifikation lesen

Nummer Typ Wert
0 VendorName

Schneider Electric

1 ProductCode IMDIFL12C / IMDIFL12MC / IMDIFL12LMC / IMDIFL12MCT / IMDIFL12LMCT
2 MajorMinorRevision XXX.YYY.ZZZ
3 VendorURL

www.se.com

4 ProductName Isolationsfehlersuchgerät
5 ModelName IFL12C / IFL12MC / IFL12LMC / IFL12MCT / IFL12LMCT

Das Gerät reagiert auf jede Anforderungsart (einfach, regulär, erweitert).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?