7DE02-0406-04

Alarmkonfiguration

Sie können den Isolationsalarm-Ansprechwert und die Isolationsalarmverzögerung gemäß den elektrischen Anwendungen konfigurieren, die Sie überwachen wollen.

Sie können die Gerätealarm-Parameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Isolationsalarm aufrufen.

Die Alarmparameter lauten Isol. alarm und Isol. alarm verz.

Der Parameter Isol. alarm verz gilt nicht für IFL12C.

Sie können die Parameterwerte für alle in Betrieb genommenen oder nicht in Betrieb genommenen Kanäle einstellen *

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?