Displaybildschirm mit Isolationsfehler-Protokoll
| 1 | Isolationsfehlerwert aufgezeichnet |
| 2 | Aufgezeichnete
Fehlerart:
Isolationsfehler HINWEIS: Nur ein Isolationsfehler wird als primärer Datensatz aufgezeichnet.
|
| 3 | Datum
und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler auftrat
HINWEIS: Diese Informationen
werden als ein primärer Datensatz aufgezeichnet.
|
| 4 |
Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler aufgrund eines der folgenden Ereignisse auftrat:
HINWEIS: Diese Informationen werden als ein sekundärer Datensatz
aufgezeichnet.
|
| 5 | Die Nummer des angezeigten Ereignisses |
| 6 | Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Ereignisse |
| 7 | Der Name des Kanals, auf dem das Protokoll aufgezeichnet wird |
| 8 | Die Nummer des Kanals, auf dem das Protokoll aufgezeichnet wird |
| 9 | Aufwärts- und Abwärtspfeile: Zum Anzeigen der aufgezeichneten Ereignisse |