7RU02-0407-04

Изменение параметров при помощи дисплея

Для изменения значений вы должны быть хорошо знакомы со структурой меню интерфейса и общими принципами навигации по нему.

Дополнительную информацию о структуре меню см. в разделах Меню устройства.

Для изменения значения параметра можно использовать любой из следующих двух способов:

  • Выберите элемент (значение и единица изменения) в списке.

  • Измените числовое значение, цифра за цифрой, и буквенное значение.

Можно изменять числовое значение следующих параметров:

  • Дата

  • Время

  • Пароль

  • Адрес Modbus

  • Витки тороида

Для параметра Имя канала можно изменять символьное значение.

Выбор значения из списка

Чтобы выбрать значение из списка, при помощи кнопок меню «вверх» и «вниз» прокрутите значения параметров, пока не дойдете до требуемого, а затем нажмите , чтобы подтвердить новое значение параметра.

Изменение числового значения

Числовое значение параметра состоит из цифр. По умолчанию выделена крайняя правая цифра. Чтобы изменить числовое значение, используйте кнопки меню следующим образом:

  • , чтобы изменить выделенную цифру.

  • , чтобы выделить цифру слева от выделенной сейчас или перейти к самой правой цифре.

  • , чтобы подтвердить новое значение параметра.

Изменение символьного значения

Символьное значение параметра состоит из знаков. По умолчанию выделен крайний правый знак. Чтобы изменить символьное значение, используйте кнопки меню следующим образом:

  • для изменения выбранного символа.

  • для перемещения на один знак вправо от выбранного или перехода к самому левому знаку.

  • , чтобы подтвердить новое значение параметра.

Сохранение параметра

После того, как вы подтвердили измененный параметр, происходит одно из двух следующих действий:

  • Если параметр сохранен успешно, на экране отображается Сохранено и выполняется возврат на предыдущий экран.

  • Если параметр не удалось успешно сохранить, на экране отображается Ошибка и экран редактирования остается активным. Значение считается вне допустимого диапазона, когда оно классифицируется как недопустимое или при наличии нескольких взаимозависимых параметров.

Отмена ввода

Чтобы отменить ввод значения для текущего параметра, нажмите кнопку Esc. Будет выполнен возврат на предыдущий экран.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?