7RU02-0407-04

Сброс

Вы можете выполнять сброс журналов. Кроме того, вы можете выполнить сброс на заводские настройки.

Доступ к параметрам сброса устройства осуществляется при помощи Меню > Параметры > Сброс.

Доступны следующие параметры: Сброс журналов и Сброс на заводские настройки.

При выполнении сброса журналов существующие данные журналов удаляются, но значения параметров настроек остаются без изменений. При выполнении сброса на заводские настройки выполняется перезагрузка устройства, при этом запускается автоматический ввод в эксплуатацию. Также значение параметров настройки сбрасываются на значения по умолчанию.

Полный перечень параметров настройки, значение по умолчанию и допустимые значения:

Следующая таблица спрофилирована. Перед внесением изменений проверьте профилирование строк.
Параметр Значение по умолчанию Допустимые значения
Сигн. изол

50 кОм

от 50 до 200 кОм

Имя канала с КАНАЛ – 1 по CHANNEL – 12 для 12 каналов
  • A–Z

  • a–z

  • от 0 до 9

  • Специальные символы (дефис-минус (-), наклонная черта (/), процент (%), точка (.), (пробел))

Длина имени канала регулируется автоматически в зависимости от выбранных символов. Например, если имя содержит только знак «W», то максимальная длина составит 8 символов, а если имя канала содержит знак «I», то максимальная длина составит 18 символов.

Ins. Al. Relay FS
  • FS

  • Стд.

Адрес 1 1...247
Скорость передачи 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Четность Четный
  • Нет

  • Четный

  • Нечетный

Изменить пароль 0000 0000...9999
Активация (Пароль) ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Контрастность 50% 10...100%
Подсветка 100% 10...100%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?