7RU02-0407-04

Дополнительное оборудование

Требуемое дополнительное оборудование зависит от типа системы, в которой используется устройство.

Перечень дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование Номер по каталогу
Тороид См. каталог Vigilohm

Тороиды

Тороиды используются для подключения устройства к контролируемым каналам системы. Совместимые тороиды:

  • TA30

    Примечание: Данный тороид рекомендуется для IFL12H.

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Актуальный перечень совместимых устройств см. в каталоге Vigilohm. Технические характеристики см. в руководстве пользователя тороида.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?