7PT02-0422-01

Induzindo uma falha fictícia

  1. Induza uma falha fictícia em um dos canais. Por exemplo: Canal 12.

    O dispositivo exibe o alarme de isolação no canal 12 detectado, o LED de alarme é ACESO e o LED de nenhum alarme é APAGADO.

    A falha na tela Comissionamento é exibida pelo Canal 12, como a seguir:

  2. Recupere a falha fictícia no canal 12.

    O dispositivo retorna ao estado detectado pelo toroide, o LED de alarme é APAGADO e o LED de nenhum alarme é ACESO.

    A tela Comissionamento em toroide detectado e sem estado de falha é como a seguinte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?