7PT02-0422-01

Ajustando a data e a hora

Definir a data e a hora garante carimbos de data/hora adequados para os registros e análises de tendência.
  1. Pressione o botão piscando.
    NOTA: O ícone de relógio piscará para mostrar que a data e a hora precisam ser ajustadas.

    A tela DATA/HORA é exibida.

  2. Defina a data e a hora usando os botões do menu contextual e .
  3. Pressione o botão para salvar a data e a hora.

    A mensagem Guardado é exibida.

    A tela Resumo será exibida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?