7PT02-0422-01

Induzindo duas falhas fictícias

  1. Induza uma falha fictícia em um dos canais. Por exemplo: Canal 12.

    O dispositivo exibe o alarme de isolação no canal 12 detectado, o LED de alarme é ACESO e o LED de nenhum alarme é APAGADO.

    A falha na tela Comissionamento é exibida pelo Canal 12, como a seguir:

  2. Induza uma falha fictícia em outro canal. Por exemplo: Canal 7.

    O dispositivo exibe o alarme de isolação nos canais detectados, o 7 e o 12, o LED de alarme permanece ACESO e o LED de nenhum alarme permanece APAGADO.

    A falha na tela Comissionamento é exibida pelos Canais 7 e 12, como a seguir:

    NOTA: Se ambas as falhas fictícias induzidas tiverem falha de impedância zero, o dispositivo exibirá o alarme de isolação apenas em um canal, o 7 ou o 12.
  3. Recupere a falha fictícia no canal 7.

    O alarme de isolação no canal 7 é recuperado. Como a falha fictícia ainda existe no canal 12, o dispositivo exibe o alarme de isolação no canal 12, o LED de alarme permanece ACESO e o LED de nenhum alarme permanece APAGADO.

    A falha na tela Comissionamento é exibida pelo Canal 12, como a seguir:

  4. Recupere a falha fictícia no canal 12.

    O dispositivo retorna ao estado detectado pelo toroide, o LED de alarme é APAGADO e o LED de nenhum alarme é ACESO.

    A tela Comissionamento em toroide detectado e sem estado de falha é como a seguinte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?